This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:支持扩频 LVDS 时钟

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967260/ds90lv004-spread-spectrum-lvds-clocking-capable

器件型号:DS90LV004

您好!

DS90LV004是否能够处理+/-1.5%的扩频时钟生成(SSCG)源?

对于此特定用例、客户 LVDS 时钟通道为37MHz、LVDS 数据通道为260MHz。

谢谢!
簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    该器件没有 PLL、因此它应该能够支持 SSC、我想它会通过 PLL。 但是、让我与我的团队进行仔细检查、以确保。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    是的、DS90LV004是无缝展频时钟。

    此致、

    I.K.