This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:RS485驱动器 THVD2410

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956112/thvd2410-rs485-driver-thvd2410

器件型号:THVD2410
主题中讨论的其他器件: LM5181

大家好、

我们收到了客户的查询、希望了解有关   RS485驱动器 THVD2410的更多信息。 为了让我不会错过信息、我将复制下面的查询。

"在我们的其中一款产品中、我们希望使用 RS485驱动器 THVD2410。 菊花链中总共将连接大约50个器件。 距离约为40-50m。 可以使用18或20的 AWG 而不会使性能遭受太大的影响吗?

我知道、使用的是22-26尺寸的 RS485 AWG 中的典型值。

但我找不到任何更详细的应用手册或参考 说明电缆对 RS485驱动器的依赖性的设计。 最大数据速率为115.2kBaud

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mΩ mΩ Ω 的电阻为125 μ A/m、Ω 18的电阻为20 μ A/m、即50m 电缆的电阻为6.25 μ m、而1 μ m。 较低的电阻将提高性能、但可能不足以使其明显可见。

    RS-485通常与总电阻较高且更长的电缆配合使用。 另请参阅数据表的第9.2.1.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您在这个问题上的帮助。

    Maynard、

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的盛情款待。  

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的盛情款待。 客户对此有后续问题。 为了让我不会错过任何信息、请复制下面的回复。

    "因此、如果我理解正确、通过 AWG18-20双绞线电缆建立 RS-485总线不会有问题?
    基本上、该系统允许每条总线最多50个参与者。
    绝对最大数据速率为115.2kBude。"

    感谢您的参与、并期待您的善意回应。  

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    我们通常建议使用一根用于 RS-485的电缆、其特性阻抗为120欧姆。 如前所述、RS-485通常也使用较大的 AWG、但重要的是特性阻抗、这将有助于信号反射、尤其是在总线上有50个节点的情况下。

    话虽如此、我同意 Clemens 的观点、即使用这种电缆时、短距离+低数据速率不会成为问题、但您需要密切注意终端问题。 特性阻抗将不同于 RS-485驱动器的预期、因此端接电阻必须有助于解决可能存在的任何阻抗不匹配问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在我们的进一步设计中、我们将考虑正确选择端接电阻器。 我们还需要考虑其他特性吗?

    如果不是、此请求可视为已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    务必通过电路中的电阻器查看功率耗散、并选择正确的额定功率、以免电阻器因总线接地短路而烧断。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个有关 RS485的问题:

    如果我通过反激式(LM5181)馈送收发器、是否需要公共接地线? 反激式转换器同样由电压源(24V)集中供电。
    AWG20电源线上的压降必须约为6V 至7V。 请参见图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这些 RS485节点的物理距离有多远?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果5V 电源是隔离式的(看起来是隔离式的)、则需要一条公共 GND 线或隔离式 RS-485收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离主站最远的节点距离最大为50米。 节点之间的距离在2m 和1m 之间变化、但也有节点彼此直接相邻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Eric Hackett"]

    Michael、

    这些 RS485节点的物理距离有多远?

    此致、

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    节点之间的距离在2m 和1m 之间变化、但也有节点彼此直接相邻。 距离主站最远的节点距离最大为50米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如 Clemens 所述、如果隔离了这些5V 电源、则收发器将需要一个公共接地。

    此致、