This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320LAIRWBR

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967221/tusb320-tusb320lairwbr

器件型号:TUSB320

大家好、

我们使用 的是 TUSB320LAIRWBR 器件。 我们将5V 电源从 USB 总线直接连接到 VDD 引脚。 当我们在引脚12 (即 TUSB320LAIRWBR IC 的 VDD 引脚)上进行探测时,我们不会得到5V 电压...请就此帮助我。  感谢你的帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有要分享的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享您的邮件 ID、以便我们确保原理图的安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求、并将原理图或电子邮件发送给私人邮件