This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP22:热性能信息

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967437/ds90cp22-thermal-information

器件型号:DS90CP22

大家好、团队、

你好。

我的客户正在寻找 DS90CP22MT/NOPB 的热性能信息、数据表中似乎没有此信息。

您能否与我们分享此信息?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan、

    我找到了16L TSSOP 封装的以下热性能数据。

    Theta-JA:38°C/W

    Theta JC 顶部:22.7DegC/W

    Theta JB:16.5DegC/W

    此致、Nasser