This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826问题

Guru**** 2759935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967483/dp83826i-dp83826-issue

器件型号:DP83826I

你(们)好。

我们在使用 DP83826时遇到了一些问题。 请帮帮我。

 

问题如下。

现在处理器无法从其他以太网节点读取 IP。 我认为链路尚未建立。

 

请按以下方式回答我的问题?

0x1寄存器为0x7849、位[2]为0、表示链路未建立。

您能否确认是否是硬件问题? 还是可能是软件问题?

2.对于 LED0、我认为当链路正常时、LED0将为高电平、当移除电缆时、LED0应为低电平、我对吗?

但是从测试中、我发现 LED0始终处于高电平。 请您对其进行分析吗?

3.我认为下一步应该是环回测试。 请为该调试提供指导吗?

我想在设置寄存器后,我们应该使用示波器监控 MAC 的 TX 和 RX 信号,以查看数据是否相同,我对吗? 请提供更多详细信息吗?

4.请附上登记册,如果您能找到一些有用的信息来确定问题的方向,请不胜感激。

地址0x0 :0x3100

地址0x1:0x7849

地址0x2:0x2000

地址0x3:0xa130

地址0x4:0x181

地址0x5 :0x0

地址0x6 :0x4

地址0x7:0x2001

地址0x8:0x0

地址0x9 :0x0

地址0xA :0x100

地址0xb :0x0

地址0xc :0x0

地址0xd :0x0

地址0xe :0x0

地址0xF :0x0

地址0x10:0x4002

地址0x11 :0x108

地址0x12:0x0

地址0x13:0x0

地址0x14:0x0

地址0x15 :0x0

地址0x16:0x100

地址0x17:0x41

地址0x18:0x400

地址0x19:0x4001

地址0x1a :0x0

地址0x1b :0x7d

地址0x1c:0x5ee

地址0x1d :0x0

地址0x1E:0x102

地址0x1f :0x0


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:

    正确、寄存器1没有显示链接。 可能有几个原因,我们需要进一步缩小这一问题的范围。

    2.根据 LED 是拉高还是拉低、LED 可能是低电平有效还是高电平有效的驱动器。

    3.环回测试将很好地指示这是 MDI 还是 MII 问题。 让我们首先确认一些其他事项。

    4.寄存器转储显示没有活动的链路伙伴,因此为什么不能建立链路。  

    在我们执行回送测试之前、您能否确认以下内容:

    • RX_CLK 频率
    • 在为器件加电后、您是否在 MDI 引脚上看到了 FLPS?
    • 您能否提供原理图?

    谢谢、

    Nikhil