This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:在4K@60下工作时无信号输出

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958340/tmds181-no-signal-output-when-worked-in-4k-60

器件型号:TMDS181

尊敬的 David:

 我在使用4K@60时遇到了相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/947429?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TMDS181

如何最终解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够观看4K@30的视频?

    您能否分享您的原理图以及 TMDS181第0页和第1页寄存器转储? 要访问 PAGE 1寄存器、请先将0x01写入寄存器0xFF、然后将寄存器从0x00转储到0xB1。

    您是否还可以探测 TMDS181时钟输出并验证4K@60时的时钟输出频率是否为150MHz?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。

    是的,4K@30还可以。

    有关原理图和寄存器转储、请参阅附件。

    我在附件中上传" Register_TMDS181_4K@30"和"Register_TMDS181_4K@60"。

    BTW、我已尝试将功能模式配置为所有以下模式、 并尝试将 HDMI TX 的终端(75 Ω 至150 Ω)配置 为、但4K@60仍然无法正常工作。

    DEV_FUNC_MODE。 该域选择器件的工作功能模式。
    00–转接驱动器模式:250Mbps–3.4Gbps
    01–自动转接驱动器、转接计时器交叉速率为1.0Gbps (默认值)
    10–当 HDMI2.0a 基于时自动重定时器
    TMDS_CLOCK 比率状态
    11–全范围250Mbps 至6Gbps 的重定时器模式

    e2e.ti.com/.../distribute_5F00_output_5F00_card.pdfe2e.ti.com/.../Register_5F00_TMDS181_5F00_4K_4000_30.txte2e.ti.com/.../Register_5F00_TMDS181_5F00_4K_4000_60.txt




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以在 FPGA 接收端探测 TMDS181时钟输出为150Mhz、时间为4K@60。

    信息
    ----

    ------
    HDMI RX 子系统
    ------

    ->HDMI RX 子系统内核
    :HDMI RX
    HDMI RX 版本:03.00 (0403)

    HDMI RX 模式- DVI
    ------
    HDMI RX 时序
    ------
    无 HDMI RX 流
    链路质量
    ------
    链路质量通道0:错误(65535)
    链路质量通道1:错误(65535)
    链路质量通道2:错误(65535)
    音频
    ------
    格式:未知
    频道:2.
    ACR CTS:0
    ACR N:0
    信息框架
    ------
    RX 标头:0

    ------
    HDMI PHY
    ------
    VPhy 版本:02.02(0000)

    GT 状态
    ------
    RX 参考时钟频率:148498432Hz
    DRU 参考时钟频率:125000000 Hz
    RX:CPLL
    RX 状态:就绪

    CPLL 设置
    --------
    M:1-N1:5-N2:4-D:1.

    RX MMCM 设置
    --------
    Mult:8- Div:1- Clk0Div:4- Clk1Div:8- Clk2Div:4.

    DRU 设置
    --------
    版本:7.
    DRU 被禁用

    缓冲器:5、0040438780
    缓冲器:5、0040438780

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从原理图中看到该设计有两个问题。

    TMDS181支持直流耦合 HDMI、对于交流耦合 HDMI、您需要使用 DP159。  

    2.未实现 TMDS181 DDC 监测模式。 需要实施 DDC 监测模式、以便 TMDS_CLOCK _Ratio_STATUS 位在 HDMI1.4 (寄存器0x0B 位1 = 0)和 HDMI 2.0 (寄存器0x0B 位1 = 1)之间切换。 如果未实现 snoop 模式、则需要在 HDMI1.4和2.0之间手动切换 TMDS_CLOCK_Ratio_STATUS 位。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据您的建议,现在可以使用4K@60。

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

     我对 helpe2e.ti.com/.../3022.I2C-register-dump.TXTe2e.ti.com/.../2671.TMDS181_2D00_OUTPUT_2D00_SCH.pdf 上的 TMDS181有一些问题

    使用 TMDS181RGZT 和 TPD12S016RKTR 在 FPGA 和显示屏之间构建 HDMI 信号通道(FPGA 是发送端、显示屏是接收端)。

    当前的问题是:HDMI 不 通过 i2c 模式输出到4K 或1080p、但 HDMI 信号可以通过引脚搭接模式显示。

    您是否有任何建议、为什么 TMDS181没有通过 I2C 模式输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我对您在该 TT 中的问题的回答:  

    谢谢

    David