This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:在没有任何 I2C 配置的情况下是否可以使用 DS250DF810?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966926/ds250df810-can-i-use-ds250df810-without-any-i2c-configuration

器件型号:DS250DF810

如果没有软件操作、该芯片是否具有默认配置?

如果没有软件操作、信号路径是否无障碍? 信号仍可以通过 DS250DF810?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这些高速数据速率下、强烈建议使用 SMBus 接口对器件进行调优、以适应适当的系统/应用环境。 器件具有默认设置、但鉴于高速数据速率、需要对其进行调整以实现最佳运行。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nasser、

    我还有另一个问题。

    几天前、我为"编程指南"制作了应用程序。 我通常需要多长时间才能收到此文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这通常需要1-2天的时间。 请联系您的 TI 代表并要求他们与我联系。 请使用贵公司的电子邮件地址。

    此致、Nasser