This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:短路测试

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959715/tusb214-short-circuit-test

器件型号:TUSB214

大家好、

由于客户的短路问题、我需要 TUSB214的短路测试或测量文档、例如 VCC 与 GND、VCC 与 D1P/D2P 以及 VCC 与 D1M/D2M。 请与我分享。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    您能给我提供有关客户故障的更多详细信息吗? 我将查看我们是否有此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    在曲线跟踪分析中发现了 TUSB214的短路故障、如下面所附的 pdf。 因此、我的客户要求 提供短路测试或测量文档、以找出根本原因并改进他们的设计。 请检查并告知我。

    e2e.ti.com/.../Short-failure.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    遗憾的是、这里没有曲线轨迹数据、但提供的结果似乎异常、这是否在多个器件上可见? 为了进行验证、短接在引脚10、7、8和12之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请参阅以下我的答案。

    这在多个器件中是否可见? 是的、TI CQE 在曲线跟踪分析中发现此故障、并且多个器件中存在相同的症状。

    为了澄清这一点、引脚10、7、8和12之间是否短接在一起? 是的、观察到 GND (引脚10)和 D2P (引脚7)/D2M (引脚8)/VCC (引脚12)之间存在短路故障。

    我认为 VCC 因外部原因对 D2P/D2M 或 GND 短路。

    请告诉我 该器件的短路测试或测量数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    我正在研究这个问题、并将在星期五之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    该结果与良好设备的类似数据不一致。 不幸的是、我无法在这里发布它。 您的报告中返回的单位数据似乎已经出现了一些外部原因、例如电气过载。 客户应确保在器件未通电时没有其他器件驱动 TUSB214的引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。 我完全理解你的说法。 我还了解到、该器件没有短路测试数据。 感谢您的善意回应。

    此致、