This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83ZQER IRQ 引脚问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966925/sn65dsi83-sn65dsi83zqer-irq-pin-question

器件型号:SN65DSI83

您好 TI 团队、    

    问题:小批量生产中的闪屏老化程度为55度

视频方案:AC8257→MIPI→DSi83→10线路 LⅤDS→ds90UB927→2线路--显示屏幕924线路10线路 LVDS 屏幕。

例外描述:

1: 生产线老化20、7个闪存屏幕、初步确定主机问题。

2: 问题得到解决:在 SN65DSI83ZQER 中断输出降低后、SOC 会复位 DSI83、导致屏幕闪烁

3 μ s 当 AC8257:出一个 DSI83异常时、操作被屏蔽、记录和现象被观察、异常时、屏幕不会闪烁

4 μ s: sn65dsi83数据表、了解到由于 sn65dsi83异常会将该中断脚拉至低电平。 目前,我们找不到 sn65dsi83异常的原因,也找不到异常的原因

   请帮助我们查看以下内容:

除了 规范中的以下三个注释之外,是否还有其它可能会导致这种情况(导致 sn65dsi83 IRQ 引脚为低电平) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很难遵循您的例外描述。 您能否用自己的语言描述您看到的问题?  

    IRQ 引脚的缺省位置为低电平。 只有在寄存器0xE5中检测到错误时、IRQ 才会被驱动为高电平。

    此致、

    I.K.