This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:有关直流特性的更多详细信息

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966897/sn65lvds1-additional-details-on-the-dc-characteristics

器件型号:SN65LVDS1

您好!

  1. 驱动器的直流特性提到 IIH 和 IIL 电流、需要明确该电流是在 Vcc = 0时消耗、还是仅在器件在2.4V 至3.6V 的电压范围内运行时适用。
  2. 同样、在 VIL 为0.8V 时测量 IIL 电流、在 VIL 为0V 时测量 IIL 是什么?

此致、

Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    这些条件适用于器件在推荐的2.4V 至3.6V 电压范围内运行的情况。

    没有针对该测试条件的规格。

    此致、

    I.K.