This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:DS90UR910输出信号异常、即使 LOCK 引脚和 PASS 引脚处于高电平状态

Guru**** 2880590 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954758/ds90ur910-q1-ds90ur910-output-signal-is-abnormal-even-lock-pin-and-pass-pin-are-in-high-status

器件型号:DS90UR910-Q1
主题中讨论的其他器件:DS99R421DS90UR124

您好!

我们使用 DS90UR910 作为解串器将 FPD Link 转换为 mipi CSI、并将其配置为第二代模式、但现在没有输出、输出信号异常。

输入信号来自汽车主装置、它可以在汽车监视器上显示、不会出现任何问题。 在硬件级别、LOCK 引脚和 PASS 引脚工作正常、两者都处于高电平状态、 因此我们应该配置哪些其他东西来使输出信号变为正常状态、也许需要调整一些寄存器值? 希望得到一些帮助。 谢谢

这是示波器上显示的输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我使用的是什么串行器吗? 视频的 PCLK 是什么?

    当您说您可以在汽车监视器上显示内容时、是否使用了不同的解串器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    汽车主单元的串行器是 DS99R421、我们已经查看了数据表、它可以与第2代模式下的 DS90UR910兼容。  

    当我们测试输入信号以在汽车监视器上显示内容时、我们使用 DS90UR124作为另一个器件上的解串器。

    您是指输入视频的 PCLK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我想知道输入视频的 PCLK。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输入视频的 PCLK 为33MHz。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查视频分辨率是否出现在数据表中列出的查找表中?

    7.3.5显示时序要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、数据表包含输入视频分辨率800x480

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮我检查是否为 DS99R421提供了 VS、HS 和 DE 信号吗?  

    您能否检查提供的 VS 和 DE 是低电平有效还是高电平有效?

    能否为 UR910提供一个寄存器转储?

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.是的、VS、HS 和 DE 信号已确认为 DS99R421供电。  

    2. VS、HS 和 DE 为低电平有效。

    这里是 UR910的寄存器转储。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些寄存器看起来与您写入910的内容类似。  

    对器件进行编程后、您能否读回0x00至0x3B 之间的所有寄存器?  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我什么是通道2信号? 它看起来像高电平有效信号。  

    如果高电平有效/低电平有效、我们可能需要调整极性。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我们也看到示波器上的输出。 其中脉冲信号应是 LP 状态的一部分。  

    您的示波器可能没有足够的带宽来显示 HS 状态。

    您是否已将 UR910连接到 SoC 以检查输出?

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1、这些是我们通过 Analog Launch Pad 读取的寄存器值、它们是否合适?

    通道2为 DE 信号。  

    3.您能否为所有寄存器提供参考配置,其中包括更多详细信息和说明? 因为 UR910数据表中没有足够的寄存器详细信息、所以我们不知道如何写入一些寄存器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看寄存器、0x01未写入0x09。  

    在这种情况下、器件不会置于向后兼容模式。  

    什么是硬件中的配置设置。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、对于第2代模式、我们知道0x01应该是0x09、我们之前做过、但也不输出、然后我们返回寄存器的默认值、因此我们读取的值是默认值。  

    对于第2代模式输出、除了0x01寄存器需要为0x09之外、其他寄存器需要保留默认值、或者其中一些寄存器还需要更改该值? 您能否为我们提供可保证正常输出的第2代模式的完整寄存器配置列表? 由于某些寄存器在数据表中没有足够的说明、因此我们无法确认应该为它们写入什么值。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您的视频与数据表中的表5相匹配时、大多数寄存器可保留为默认值。

    您需要相应地配置0x1、0x2、0x11。

    您能否使用高带宽示波器双倍检查输出? 从您的第一张图片中、我们可以看到 LP 状态、指示910正在输出。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那么、我们只需要配置0x01、0x02和0x11? 其他寄存器只使用默认值?

     如果我们需要在第2代模式下工作、您能向我们建议为0x01、0x02和0x11写入什么值吗?

     正常检查输出的最小带宽是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的配置、您应该进行设置

    0x01到0x09

    0x02基于颜色映射、因此您需要选择颜色映射并正确选择值。  

    根据低电平有效 VS 和高电平有效 DE、0x11应为0x41。

    对于运行速度、您至少需要1GHz 的范围。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当我们为0x11寄存器写入0x80时、我们在示波器上找到了该信号。 如果我们按照您的建议写入0x41、则没有信号。

    CSI-2非连续时钟存在差异、仅选择非连续时钟会获得输出信号、这是否正常?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、在本主题前面的 Saleae 屏幕截图中、HS、VS 和 DE 看起来都是来自视频源的高电平有效信号。 我认为这与线程中所说的相反、但您可以尝试使用0x11 = 0xC1吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当我们使用0x11 = 0xC1时、没有任何信号。

    只使用0x11 = 0x80、它显示了类似这样的信号。 那么、该信号对于 mipi CSI 2是正确的? 信号的频率和形状是否合适?

    还有一个问题、这些是来自输入视频源的数据、在生成 mipi CSI 2后、这些数据对于 mipi CSI 2仍然相同?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难判断该信号的运行情况、因为如果您的示波器的带宽太低、无法查看 MIPI 信号的任何细节。 910是一款直通器件、不会更改视频时序、因此串行器上源端提供的任何时序都将通过。 但它应与表中支持的一个分辨率的时间匹配。 请使用 MIPI CSI-2分析仪这一合适的设备来验证输出信号  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否可以在您的适当设备上向我们展示来自 UR910的正常 MIPI CSI-2输出信号的图片? 我们希望了解它的外观以及数据通道和时钟通道的详细信息。 是否推荐了合适的设备?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有分享这样的图片、但在对910或其他 CSI-2器件进行测试期间、我们使用以下测量设备来解码和显示 CSI-2:

    https://www.keysight.com/en/pd-2096011-pn-U4421A/protocol-analyzer-and-exerciser-for-mipi-d-phy-interfaces?cc=US&lc=eng 

    您可以在此处看到跟踪解码的外观示例

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 DS90UR910的 HS 信号、我们是否应该为其配置一些寄存器以使其正常工作?

    因为现在、当我们将 DS90UR910的数据通道传递到下一个将 mipi 转换为并行 RGB 的芯片组时、HS 输出异常、似乎不存在。  

    我们如何保证910的 HS 是正常的? 其他 DE、VS 和 CLK 是正常的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经在非连续时钟模式下使 HS 信号输出。 您是否尝试使用此设置与 CSI 接收器进行通信?  

    您能否提供一些有关接收器芯片的信息来查看它们是否兼容?

    您是否需要确保在器件中正确设置 DE、VS 极性。

    您需要一个速度更高的示波器来更好地分析 HS 信号、因为它们是在高频率下开关的。

    此致、

    蔡夏利