This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:横向模式或纵向模式面板是否重要?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966711/sn65dsi86-q1-does-it-matter-for-a-landscape-mode-or-portrait-mode-panel

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

你(们)好

我从数据表中知道 SN65DSI86可以支持 WQXGA 分辨率@60Hz。

但是,面板设计是横向模式(2560RGB*1600)还是纵向模式(1600RGB*2560)是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要针对横向和纵向模式对 DSI86寄存器进行适当的编程。 请参阅此 e2e 常见问题解答、您可以使用电子表格为横向和纵向模式生成寄存器编程值:  

     谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。