This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825IRLLR 电阻器问题

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966953/dp83825i-dp83825irllr-resistor-issue

器件型号:DP83825I

客户对0x411[]和 0x456[]的配置有疑问, 有关详细信息,请参阅随附的文档。

e2e.ti.com/.../DP.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ba:

    在这种情况下、可以按照应用手册中的说明使用寄存器0x411和0x456来优化这些功能。

    谢谢、

    Nikhil