This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:TPD2S300是否可用于 DP/DM (USB2数据)?

Guru**** 2883460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967234/tpd2s300-can-tpd2s300-be-used-for-dp-dm-usb2-data

器件型号:TPD2S300

大家好、

客户寻求 DP/DM (USB2数据)解决 方案、如 NX20P0408 (NXP)。

1.如果我们使用 TPD2S300防止 USB2 D+/D-对 Vbus 短路、是否有任何问题?

2.如果不能使用 TPD2S300、我们是否还有其他 D+/D- 短接至 Vbus 的解决方案?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    TPD2S300为 CC 线路整合了无电电池电阻器、并且可能会干扰 D+/D-信号传输。 我不建议将其用于 D+/D-。

    我将介绍其中一些特定于 USB 2.0保护的器件。 如果您在其中一个产品下提交了另一个 E2E、您可以与为其提供支持的专家交谈、以获得更有针对性的建议。  

    谢谢、

    Emma