This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:可用总线功率不足

Guru**** 2895610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959354/tusb2046b-insufficient-available-bus-power

器件型号:TUSB2046B

大家好、  

这是客户请求、您能提供建议吗?

"

我们在其中一张卡上使用 TUSB2046B。 当我们将闪存和触摸板卡连接到此 USB 集线器时、会出现错误"Rejected One Configuration Due to Insufficient Bus Power"(由于可用总线功率不足而拒绝一个配置)。 但是、当我们通过另一个 USB 集线器将相同的器件连接到此集线器的端口时、这些器件可以正常工作。 当直接连接到 CPU 的 USB 端口时、它也可以工作。 当我们从外部为连接到端口的器件提供+5V 电压时、它不起作用。 我们不知道原因。 请帮帮我。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    似乎 OVRCURz 引脚可能被拉低、并指示 USB 主机在下行端口上发生过流情况? 您能否在故障期间确认 OVRCURRZ 引脚的状态? 下游端口 Vbus 从何处获取电源? 这是一个"组合"应用吗?  

    注意:请预计美国感恩节假期会延迟回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    这是客户回复:

    "

    非常感谢您的回访。 我们还考虑了这种情况。 但是、我们从外部提供5V 电源。 同样、结果相同。 因此来自 CPU 的故障代码不正确。 当我们从外部提供电源时、它无法识别器件。 似乎无法识别某些设备 ID 存在问题。 我们如何克服这一问题?

    "

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    您是否可以让客户检查 TSUB2046B 的 BUSPWR 引脚设置?  听起来集线器配置为总线电源模式、因此主机根据它可以提供的预期最大功率(整个集线器+设备为500mA) 而不是系统中可用的实际功率来限制连接的设备。

    此致、

    JMMN