This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC401:FPC401和 FPC402之间的差异

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402, FPC401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966912/fpc401-the-difference-between-the-fpc401-and-fpc402

器件型号:FPC401
主题中讨论的其他器件:FPC402

大家好、

我们需要检查  FPC401和 FPC402之间的差异。 谢谢。

如何处理未使用的 GPIO、SPI_LED_CLK、端口(端口 相关引脚如 ABS、TXFAULT)?  我们是否可以浮动? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    与 FPC401相比、FPC402可实现完整的 SMBus 或 I2C 地址范围。

    您可以将这些引脚保持悬空。 这些是通过寄存器控制的。

    此致、Nasser