This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31T:输出短路保护

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AT, DS26C31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959935/ds26c31t-output-short-circuit-protection

器件型号:DS26C31T
主题中讨论的其他器件:DS26LV32AT、

您好、先生、

DS26C31T 和  DS26LV32AT 是否具有 输出短路保护?

如果没有 、您建议在输出端施加什么保护、以防止元件在输出端 GND 短路时损坏?

此外、不干扰差分信号?

感谢您提前提出建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    两个器件在内部都有输出电流限制电路、请参阅两个数据表中的"输出短路电流"参数。 这是基于输出引脚上的内部保护电路的限制、以防输出在运行期间接地短路。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    我看到了该参数、但我不确定它意味着器件受到短路保护。
    在这种情况下、建议在输出端放置串联电阻器还是不必要?

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    无需串联电阻器即可限制这些器件线路输出上的电流。 该电流将由器件在内部进行限制。  

    此致、
    Eric Schott