This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:请告诉我接收错误的详细信息。

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960753/dp83867ir-please-tell-me-about-the-details-of-the-reception-error

器件型号:DP83867IR

您好!

关于"PHY 检测到接收错误"的说明。 在数据表 P10中、
请在出现错误时告诉我。

是否有任何文档对其进行了描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当出现解码错误、PCS 无法解码数据包时、PHY 可能会检测到接收错误。 这基本上是一个数据包错误指示。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San

    感谢您的回答。

    解码错误的可能原因是什么?

    此外、如果尚未与链路伙伴建立链路
    是否会发生此错误?

    此错误中是否包含载波扩展错误?
    此外、什么类型的错误是载波扩展错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将研究您的问题、并在星期五之前提供反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    解码错误可能有多种来源、包括信号完整性问题、EMC/EMI 问题或时钟问题。 如果没有链路、则不应接收到数据包、因此不能产生接收错误。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San

    感谢您的回答。

    我尝试了 RGMII 的观察结果。
    很容易生成错误的载波指示。 只需拔下电缆。
    是否有方法在 PHY 寄存器设置中生成无法生成接收错误的代码错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PHY 无法在没有发生实际接收错误事件的情况下手动强制执行错误。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil-San

    我正在尝试使用 VQFN 引脚39 (GPIO_0)查看是否可以观察到 RX_ERR、但没有响应。

    此功能是否在 RGMII 模式下不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RGMII 模式下未使用 RX_ER 引脚。 数据表第6节中的引脚功能表描述了如何在每种模式下使用引脚。  

    如果您有任何其他问题、请随时打开新主题。

    谢谢、

    Nikhil