This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:分离器 IC:HDMI 1.4 (或2.0) 1 in 2 out

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966988/hd3ss215-splitter-ic-hdmi-1-4-or-2-0-1-in-2-out

器件型号:HD3SS215

团队、

我想检查我们的解决方案是否满足以下要求。

1端口 HDMI1.4 (3840X1080)输入至2端口 HDMI1.4 (3840X1080)输出,2端口 HDMI1.4 (3840X1080)输出(同步输出)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    您正在寻找 HDMI 分离器解决方案。 遗憾的是、我们没有 HDMI 分离器解决方案。

    谢谢

    David