This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:用于替代 MAX14787EGSA+&放大器的 P2P;MAX14789EGSA

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966825/thvd1550-p2p-to-replace-the-max14787egsa-max14789egsa

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件:THVD1451、

大家好、

我的客户 现在正在使用 MAX14787EGSA+和 MAX14789EGSA。 我们希望对  器件进行 P2P 替换。 不确定我们是否有 P2P 解决方案。 如果没有、您能否共享 最合适 的器件并共享 比较 表? 您可以 通过电子邮件离线连接我们。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些收发器使用标准引脚排列。

    THVD1550具有类似的 ESD 保护、但为半双工、仅在5V 下工作。对于支持5V 和3.3V 电压的全双工、请使用 THVD1451。 对于较慢速度、没有具有压摆率受限输出的类似器件;SN64HVD1471仅支持3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    客户关心 MAX14787EGSA/MAX14789EGSA 的哪些规格? 正如 Clemens 提到的、THVD14xx 可能是同时工作3.3V 和5V 的壁橱。

    此致、

    Hao