请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
我正在调试一个针对 XIO2001提出问题的案例。
您是否知道 SERR#信号是否需要最短时间才能被电桥正确识别?
此致、
Marion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Marion、
很抱歉耽误你的时间。 识别 SERR#等 PCI 共享信号的最短时间主要受 PCI 时钟速度的限制。
在数据表的第21页上、有几个与信号时序相关的参数。 假设 PCI 时钟速度为33MHz、则 SERR#信号设置时间为7ns。 这意味着 SERR#信号需要在 PCI 时钟的上升沿之前保持稳定7ns。 本示例中的时钟在每个上升沿之间具有30.3ns 的周期、因此最坏情况下为~40ns。