This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050BZHK 和 PCI2050BZWT

Guru**** 2390160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966464/pci2050b-pci2050bzhk-and-pci2050bzwt

器件型号:PCI2050B

尊敬的 TI 团队


由于 Micro Star BGA 产品已停产、我们的客户正在考虑将 PCI2050BZHK 替换为 PCI2050BZWT。
因此、我们收到了以下问题、请回答。

检查封装时、引脚间距和外部尺寸与下图相同、但引脚数量不同。
如果您检查以下材料、则会显示"引脚对引脚和封装兼容性"的符号、因此我认为焊球所在的器件的引脚排列是相同的。
上述识别是否正确?
(在检查 PCI2050BZHK 的引脚排列时、ZWT 引脚上未连接的焊球的位置是 NC 引脚、因此我认为是 PCI2050BZWT 移除了 PCI2050BZHK 的 NC 引脚。)

2、寄存器设置没有变化、比如器件 ID、对吧?
数据表中未显示该值、因此我想确认它、以防万一。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、奥特伊

    请在这个 e2e 主题中查看我的回答:

    寄存器设置不会发生任何变化。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    感谢你的答复。

    我检查了您提到的主题并查看了 ZWT0257A 文档。

    如果您检查先前封装 ZHK0257A 的焊盘图案和固体掩模尺寸、它们与下图所示相同。


    因此、我认为在使用 PCI2050BZHK 时、可以在不更改电路板金属罩的情况下安装 PCI2050BZWT。
    上述识别是否正确?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、奥特伊

    您的理解是正确的。

    谢谢

    David