This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:将 UART 和 RS485 IC 组合在一起

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966908/thvd1500-combine-uart-and-rs485-ic

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件:ISO1176T

您好!

TI 是否有将 UART 和 RS485 IC 相结合的解决方案? 我正在寻找替代 ADM2865EBRNZ-RL7的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADM2865E 是一款隔离式 RS-485收发器。 您对"UART"的确切含义是什么?

    据我所见、TI 没有带集成电源的隔离式收发器;最接近的是带变压器驱动器的 ISO1176T。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的帮助。

    Jim、

    我有与 Clemens 相同的问题、将 UART 和 RS485收发器组合到底意味着什么?

    此致、