This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3222E:MAX3322E 的替代产品

Guru**** 2767795 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3222E, MAX3222E, TMUX6122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960035/sn65c3222e-replacement-for-max3322e

器件型号:SN65C3222E
主题中讨论的其他器件: MAX3222ETMUX6122

大家好、

我的客户正在寻找 RS232C 双通道收发器/接收器 IC、他需要像 MAX3322E 那样的5Kohm/Hi-Z 可切换下拉功能。

他正在考虑使用 SN65C3222E、但该 IC 无法将5Kohm 下拉电阻器切换到 Hi-Z  

我们是否有任何产品可替代 MAX3222E? 如果没有、是否有任何方法可以实现此功能?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、

    我已经将此线程分配给了 RS232专家、但总的来说、我们没有一个器件可以在输入引脚上的高阻抗和5k 端接之间切换。 我将进一步评论一下我们的应用支持 RS232在外部实现此功能的选项。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    我想知道我们是否可以使用具有外部5k 电阻器和 MOS 开关的 MAX3222E 来实现此功能。  

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、

    确认 Eric 的意见后、我不知道任何实施可切换终端的 TI RS-232。 如果开关与 TMUX6122等+/-15V 摆幅搭配使用、则分立式解决方案会起作用。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的建议。 客户将考虑此解决方案。

    但我需要确认 MAX3222E 是否真正 没有内置的5Kohm、因为我发现了另一个涉及此问题的线程。

    https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-rs-232/f/396/p/508580/1845459?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TRS3222E#1845459

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、

    很抱歉我错过了该部分。 MAX3222E 具有 内置的5kOhm 电阻器。 遗憾的是、所有 TI RS-232都有电阻器。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    了解到我们的所有 RS232系列都具有内置的5Kohm。

    可能应该修改错误的方框图、因为有些客户可能也会误解。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、

    我们将在下一轮更新中更新数据表。

    谢谢、

    Hao