This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212 D2P 短接至 D1N 设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966443/tusb212-tusb212-d2p-shorted-to-d1n-design

器件型号:TUSB212

你(们)好。

数据表显示 D2P 必须短接到 D2N、D1P 必须短接到 PCB 上的 D1N。

我的问题是这种连接是否会绕过 TUSB212转接驱动器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、这允许电路板设计人员创建一个 PCB 板、该板可以根据性能需求装配或不装配 USB2转接驱动器。 该板最初可以在不安装转接驱动器的情况下进行组装。 如果系统最初未通过合规性测试、则可以在 PCB 板上轻松组装转接驱动器、以实现即时合规性、而无需重新旋转电路板、

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    请注意、D2P 应短接至 D1P、D2N 应短接至 D1N。  这不会绕过转接驱动器。  可以使用 CD 和 ENA_HS 输出读取器件状态。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白。

    感谢您的评论!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    谢谢、我的拼写错误