This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1EVM:兼容的分离器或中继器?

Guru**** 1372610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1EVM, DS90UB964-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959188/ds90ub933-q1evm-compatible-splitter-or-repeater

器件型号:DS90UB933-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DS90UB964-Q1

大家好、

你好。

我们客户的产品具有串行器(DS90UB933-Q1EVM)、他可以在一个具有兼容解串器的显示屏上看到输出。 他希望在两个显示屏上看到输出、而不会影响信号完整性或增加抖动。

他不能通过分离电缆来实现这一点,他想知道是否有兼容的分离器、中继器或多路复用器将输出一个输入到两个输出。

有什么值得推荐的?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    您的客户使用的是 DES? 显示屏的输出接口是什么?  

    谢谢、  

    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    对延迟答复表示歉意。 客户正在将 DS90UB964-Q1用于其解串器。 输出接口为 MIPI CSI-2。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    964具有可使用的复制功能、因此视频可以同时从两个 CSI0/1端口流式传输。  

    在 CSI-2复制模式下、可以对两个端口进行编程以输出相同的数据。 CSI-2端口0的输出也显示在 CSI-2端口1上。 要配置此运行模式、请设置 FWD_CTL2寄存器(地址0x21)中的 CSI_Replicate 位。

    谢谢  

    Sally