This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:CTLE 升压

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959850/ds250df410-ctle-boost

器件型号:DS250DF410

大家好、

我的客户对 CTLE 升压设置有以下问题:

1. CTLE 升压设置的最小值是否为9.2dB?

2. 下表中"10MHz Vs 13GHZ"的含义是什么? 升压值应取决于频率、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    1. 是的、9.2dB 是最低升压值
    2. 这意味着、表中报告的升压值实际上是在13GHz 处观察到的升压与在10MHz 处观察到的升压之间的差值

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师