This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:介质相关接口极性

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958827/dp83867cr-media-dependent-interface-polarity

器件型号:DP83867CR

我在 RJ45镜像模式下使用 VQFN 器件、并希望验证信号的极性。  我对数据表中的信号 TD_P_A、 TD_M_A、 TD_P_B、 TD_M_B、 TD_P_C 不是完全清楚、  TD_M_C、 TD_P_D、 TD_M_D   

此外、RJ45具有集成的磁性元件、如果我可以反转"B"和"D"对上的极性、这将有助于布局。  这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在镜像模式下、在 A 和 D 对、B 和 C 对之间进行交换

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解交换。  TD_P 在常规模式下为正、在镜像模式下为负吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是的、您的理解是正确的。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    该器件是否具有对换用、对偏移和对极性的自动检测和校正功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以"自动"检测/校正线对极性。

    可以自动检测同一通道的发送器和接收器连接。 (自动 MDI/MDIX)

    必须手动执行上述后视镜功能。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在很困惑。  "自动"检测仅在我不处于镜像模式时可用?  在后视镜模式下、没有自动检测功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    无论您处于正常模式还是镜像模式、都将检测/校正对极性(负摆幅而不是正摆幅、反之亦然)以及同一通道的发送器和接收器连接(MDI/MDI-x)。

    --

    此致、

    Vikram