This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:与 UB947配对

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966782/ds90uh948-q1-pairing-with-ub947

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

团队、

我的客户以前使用的是 UB947+UB948、因此该面板可以正常工作。 由于 UB948短缺,他们使用 UH948,但面板不能再轻。  

我使用 ALP 并检查 UB947-Q1和 UH948-Q1是否锁定。

您能告诉我如何检查该问题吗? UB947旧版本是否可能不支持与 UH 器件配对?  

系统设置如下所示。

FPGA (LVDS 信号)-> UB947-Q1 <-> Ux048-Q1 -> TCON ->面板  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    请查看以下评论:

    1. ub947可直接与 uh948链接,无需更多寄存器。 设置

    2.对于您的问题,您可以检查 uh948是否有输出信号? 如果是、是什么?

    3.是否在您的系统中设计了任何控制?  

    此致、

    Steven