请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH948-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
团队、
我的客户以前使用的是 UB947+UB948、因此该面板可以正常工作。 由于 UB948短缺,他们使用 UH948,但面板不能再轻。
我使用 ALP 并检查 UB947-Q1和 UH948-Q1是否锁定。
您能告诉我如何检查该问题吗? UB947旧版本是否可能不支持与 UH 器件配对?
系统设置如下所示。
FPGA (LVDS 信号)-> UB947-Q1 <-> Ux048-Q1 -> TCON ->面板
罗伊