This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:最小输入数据速率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966814/tlk10232-minimum-input-data-rate

器件型号:TLK10232

您好!  

我有一位客户有兴趣在调制解调器中添加光通道、

它们的目标是以1km 的距离将天线连接到调制解调器、  

他们对 TLK10231/2感兴趣、但其输入数据速率极低、~40MSPS、  

他们是否能够以如此低的采样率使用此器件?

我们是否可以提供任何类似的器件来满足此需求? (输入差分和直流->输出- SFI)。

谢谢、  

VL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    通过内部电子邮件回答了您的问题。

    TLK10231/2针对 XAUI 3.125G 应用。 通道链路 II 更适合此应用。

    此致、Nasser