This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966761/ds280df810-questions

器件型号:DS280DF810

大家好、

DS280DF810用于客户100G 测试项目。 有两个重要要求、请确认是否可以实现:

1、4 ~ 8通道、速率为1 ~ 28.4Gbps、连续可调输出(即、任何速率均可调出)、接收器还可以锁定此任意速率和错误检测(错误测试)。

2.有一个高速输出时钟。 时钟的最小频率为速率的8分频(例如25.78G、时钟频率为3.22GHZ)。 它用于示波器作为触发信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    1)。 DS280DF810不支持任何速率1 - 28.4Gbps。VCO 具有特定的范围、它可以支持该范围内的任何速率以及一些分频器。  

    2)。 器件不提供经恢复的时钟除以8。

    此致、l Nasser