This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:发送器动态差分电压摆幅范围

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1042I, HD3SS3202, TUSB1002, TUSB1044, TMUXHS4212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957503/tusb1002a-transmitter-dynamic-differential-voltage-swing-range

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1042IHD3SS3202TUSB1002TUSB1044TMUXHS4212

大家好 、

数据表显示、最大输出电压线性范围为1200mV、这是否意味着输出电压摆幅范围仅为1200mV?

因为另一个器件 TUSB1042I 具有1600mV 的最大摆幅范围。 TUSB1002A 将与 HD3SS3202等多路复用器配合使用、我们担心输出电压摆幅范围无法通过合规性测试。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1042同时用于 DP/USB、这就是它具有更高摆幅的原因。

    TUSB1002仅适用于 USB、还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、与 TUSB1044相混淆、

    TUSB1042是一款多路复用器转接驱动器、由于多路复用器、可能会产生一些信号损耗、因此具有更高的摆幅是什么原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    但 TUSB1002A 将与 HD3SS3202搭配使用、HD3SS3202也会产生信号损耗、但是输出摆幅低于 TUSB1042I。

    客户 PCB 板上先前的测试表明 TUSB1042I 眼图高度较低、无法通过测试、因此我们担心如果使用 TUSB1002A 和 HD3SS3202、输出摆幅也无法满足... 这就是为什么我要问 TUSB1002A 输出摆幅为何低于 TUSB1042I 的原因。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不同的情况下、我们需要知道系统的布线长度以及它们如何放置转接驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢! 如果总布线长度为5英寸、那么对于多路复用器的插入损耗或其他规格是否有任何限制?

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3202可能不足以支持10G、建议使用 TMUXHS4212

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对于10Gbps 应用、TUSB1002A 和 Type-C 连接器之间的信号链最大插入损耗是多少? 因为我们需要评估信号链中所有器件的要求、例如多路复用器、电感器和 ESD。

    谢谢、此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好:

        10Gbps 时的典型 Type-C 连接器为0.8db、但您也需要查看所拥有连接器的数据表。

        对于 TUSB1002A、由于它是转接驱动器、通常情况下、插入损耗由封装引起、大约为0.5dB、但它的 EQ 可以补偿 PCB 损耗。

    此致、

    Brian