主题中讨论的其他器件: TUSB1042I、 HD3SS3202、 TUSB1002、 TUSB1044、 TMUXHS4212
大家好 、
数据表显示、最大输出电压线性范围为1200mV、这是否意味着输出电压摆幅范围仅为1200mV?
因为另一个器件 TUSB1042I 具有1600mV 的最大摆幅范围。 TUSB1002A 将与 HD3SS3202等多路复用器配合使用、我们担心输出电压摆幅范围无法通过合规性测试。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好 、
数据表显示、最大输出电压线性范围为1200mV、这是否意味着输出电压摆幅范围仅为1200mV?
因为另一个器件 TUSB1042I 具有1600mV 的最大摆幅范围。 TUSB1002A 将与 HD3SS3202等多路复用器配合使用、我们担心输出电压摆幅范围无法通过合规性测试。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao
您好 Brian、
但 TUSB1002A 将与 HD3SS3202搭配使用、HD3SS3202也会产生信号损耗、但是输出摆幅低于 TUSB1042I。
客户 PCB 板上先前的测试表明 TUSB1042I 眼图高度较低、无法通过测试、因此我们担心如果使用 TUSB1002A 和 HD3SS3202、输出摆幅也无法满足... 这就是为什么我要问 TUSB1002A 输出摆幅为何低于 TUSB1042I 的原因。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao