This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:SN65HVD3082ED 的自然通风工作温度

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959782/sn65hvd3082e-operating-free-air-temperature-of-sn65hvd3082ed

器件型号:SN65HVD3082E

尊敬的团队

SN65HVD3082ED 的自然通风工作温度在数据表的第4页上列为-40至105℃。

℃、它在数据表的第24页和"订购和质量"中列为-40至85 μ A。

哪一项是正确的?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luna、

    感谢您指出这一点。 我将与负责 TI.com 产品系列的团队联系、以确保这些信息能够准确反映器件特性。

    数据表规格部分中的信息是调节规格(即-40°C 至105°C)。

    PDF 的"封装信息"部分是从与 TI.com 上所列内容相同的来源中提取的、因此这与"订购和质量"匹配。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢你的答复。

    我了解数据表第4页上的信息是正确的。

    此致、