This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:DS110DF1610交叉点要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF1610, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966540/ds110df1610-ds110df1610-crosspoint-requirement

器件型号:DS110DF1610
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610

大家好、

我 的客户 现在正在使用 DS110DF1610。  如您所知,该器件可以支持4*4 交叉点。 从 下图 中、该器件可以 支持   一 个组中的通道到通道多路复用器。 我们要检查器件是否也可以支持组对组多路复用器。 如果是、请共享 配置 方法。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    DS125DF1610不支持组到组多路复用器。 多路复用器功能可在一个组内完成。

    此致、Nasser