This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:EEPROM

Guru**** 2750295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966343/tusb9261-eeprom

器件型号:TUSB9261

您好!

我设计了一个 PCB、该 PCB 本质上与参考设计等效。 我的 EEPROM 有问题。

我可以将默认固件加载到器件中、而不会出现任何问题、所有固件都能按预期工作、直到拔下器件并将其插回。 一旦我执行此操作、就好像是第一次对它加电一样、我再次看到引导加载程序。

如果代码未通过设备是否能够按上述定义工作? 我正在尝试确定固件是被写入、然后被擦除还是根本不写入。

有什么建议吗?

谢谢

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我使用的是 Microchip 25LC1024 EEPROM。

    我今天做了更多的测试、并确认这是特定 EEPROM 芯片的问题。

    我将 EEPROM 从开发板上移植出来、然后将其放入我的板上、它工作正常。 我现在能够加载最新固件、并在重启电源后继续运行。

    遗憾的是、开发板上使用的 EEPROM 已经停产、TI 确认可以正常工作的所有其他 EEPROM 也是如此。

    我不知道为什么微芯片 EEPROM 不工作。

    是否有人可以确认 EEPROM 是否有效且未停产?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此链接

    e2e.ti.com/.../613069