This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:接收器时钟恢复 PLL 带宽

Guru**** 2507035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959221/tlk2501-receiver-clock-recovery-pll-bandwidth

器件型号:TLK2501

大家好、

 

如有问题、请告知我。

 

问题1. 您能告诉我以下信息吗:

  1. 接收器时钟恢复 PLL 带宽
  2. PLL 的阶数
  3. PLL 的转储因子

Q2  请告诉我接收器侧眼罩。

 

问题3.   如果 GTX/CLK 时钟质量不影响接收器性能?

  如果是、GTX/CLK 时钟质量是否有任何标准。

 

我们遇到接收器错误问题、需要尽快解决。

这些问题的答案对我们有很大帮助。

 

Mita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    我检查了您的问题、无法找到您记下的参数的数据。 我的同事 Rodrigo 将在下星期一或星期二返回、他对此部分有更多信息。 我们将于下周的周一或周二通知您。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您提供最新的状态信息。

    我期待下周某个时候收到答案。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、请参阅下面的输入。

    1. PLL 问题
      • 接收器时钟恢复 PLL 带宽
        • 大约3MHz

      • PLL 的阶数
        • 信息不可用
      • PLL 的转储因子
        • 信息不可用
    2. 请告诉我接收器侧眼罩
      • 最小 VID 规格为200mV
      • 抖动容差为0.6UI;抖动是差分输入抖动、随机+确定性、过零时的 PRBS 模式
    3. 如果 GTX/CLK 时钟质量不影响接收器性能
      • 当然可以
      • 请参阅以下指南

    在推荐的运行条件下的基准时钟(TXCLK)时序要求(除非另外注明)

    参数

    测试条件

    最小标称值最大值

    和功能

    频率

    接收器数据速率/20.

    –100         100

    ppm

    频率容差

    –100         100

    ppm

    占空比

    40% 50%  60%

    抖动

    峰间值

    40

    电源

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-圣

    感谢您的回答。

    Mita