This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A USB 信号合规性测试

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966149/tusb8042a-tusb8042a-usb-signal-compliance-test

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

大家好、

        我正在尝试在 Linux Yocto OS (内核5.4.45)下进行合规性测试、如何在 Linux OS 下发送模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个链接讨论如何命令集线器进入下行端口 TX 合规性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

           感谢您的回复,我有另一个关于 USB 合规性测试的问题,我有两个 USB 3.1集线器(TUSB8042A),第二个集线器上行端口连接到第一个集线器下行端口3,所有 USB 集线器1下行端口连接到 IC (如 TUSB9261)。 TUSB8042A。 等)、所有次级集线器都连接到 USB Type-A 连接器、 因此当我执行合规模式测试时、我必须将两个 TUSB8042A 集线器设置为合规模式?(USB 3.1第1代和 USB 2.0/1.1/1.0测试)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错