This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:是否通过连接器连接多条 USB 3.0线路?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959823/tusb522p-connect-several-usb-3-0-lines-through-connector

器件型号:TUSB522P

大家好、我将使用4个 USB 3.0设备。

从主板的 AP (应用处理器)中、每个 USB 将有四条 USB 3.0线路通过 TUSB522p。

下面是简单的方框图。

主板- TUSB522P -连接器- FPCB -器件板- USB 器件。  

我想知道这是不是可能的?

由于 USB 3.0是非常敏感的线路、我担心使用这种连接器。

两侧的 USB 3.0线路是否会产生任何 EMI 并产生干扰?
或者、使用 TUSB522p 时可以吗? TUSB522p 能否克服这种 EMI?

下面是我将使用的连接器。 54引脚连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们构建此类连接器、您是否具有此连接器的插入损耗和串扰数据?