This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 桥接 IC

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1064, TUSB564, TUSB1044, TUSB544, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966585/usb-bridge-ic

主题中讨论的其他器件:TUSB1146TUSB1064TUSB564TUSB1044TUSB544HD3SS460

大家好、

我的客户正在寻找下面的桥式 IC。 您能为推荐的器件提供建议吗?

1. PCIe 转 USB 桥接 IC: 适用于 PCIe、Gen3 x 2通道或更多通道。 3.1 Gen2或更高版本。

2. USB 桥接 IC 的视频数据:客户正在考虑 连接到 MIPI CSI-2或 DSI

3.您是否有任何支持 USB DP 交替模式的 IC?  如果是、您能告诉我 USB 另一侧的 I/F 吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口-圣

    1. PCIe 转 USB 桥接 IC: 适用于 PCIe、Gen3 x 2通道或更多通道。 3.1 Gen2或更高版本。

    遗憾的是、我们没有支持 USB 3.1第2代的 PCIe 转 USB 桥接 IC。

    2. USB 桥接 IC 的视频数据:客户正在考虑 连接到 MIPI CSI-2或 DSI

    您可以考虑使用 DSI86将 DSI 转换为 eDP 或 DP、然后使用 TUSB546或 TUSB1046将 DP 转换为 USB Type-C

    3.您是否有任何支持 USB DP 交替模式的 IC?  如果是、您能告诉我 USB 另一侧的 I/F 吗?

    适用于 USB Type-C 源应用、TUSB546、TUSB1046或 TUSB1146

    TUSB564或 TUSB1064的 USB Type-C 灌电流应用

    不带 MUX 的 USB Type-C 转接驱动器:TUSB544或 TUSB1044

    仅限不带转接驱动器的 USB Type-C 多路复用器:HD3SS460

    谢谢
    David