This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于超高速产品的 VBUS 短路保护产品?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122, TVS2201, TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959306/vbus-short-protection-product-for-super-speed-product

主题中讨论的其他器件:ESD122TVS2201TVS2200

您好、先生、

 我的客户需要在超高速信号跟踪中使用 VBUS 短路保护功能。 TPDXS300系列无法保护 SS 信号。 是否有任何解决方案可保护 Type-C 应用上的 SS 跟踪?

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary -  

    目前、我们没有 ESD 保护器件来处理 VBUS 短路情况、但我们正在为此开发一个器件。 我们预计它将于21年第3季度左右准备好进行样片。

    您能否共享所需的最大 VBUS 电压?  

    谢谢。

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     通常、VBUS 为20V。  或者、是否有任何解决方案在10G 信号应用中性能损失有限、但可以保护20V 信号?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    目前、我们唯一能够保护20V 信号的器件是 TVS2200和 TVS2201平缓钳位浪涌保护器件。 但是、这些器件具有高电容、因此对于10Gbps 信号应用而言、插入损耗太大。 但是、如果没有 VBUS 短路事件、我们目前建议将 ESD122用于我们的 USB Type-C 解决方案。

    此致、

    Matt Smith