This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:确认电压条件是否可行

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966630/ts3usb221a-confirm-if-the-voltage-condition-is-possible

器件型号:TS3USB221A

大家好、

我们的客户希望确认 TS3USB221A 的条件是否可行、因为它大于建议的工作条件、但低于数据表中的最大绝对范围:

VCC ---3.3V
控制输入电压--- 4.5-5V (通用74HC 型 TTL 高输出)

因为在数据表中、  

使用的最大电压
VCC ---- 4.6V
控制输入电压(VS、VOE)--7V

请告诉我客户的状况是否可能。

谢谢、

Jonathan



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    使用高于建议工作条件但低于绝对最大范围的电压不会损坏器件、但器件的功能运行无法保证。  我们不建议在这些电压下使用该器件。

    此致、

    JMMN