This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159

Guru**** 2539950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959796/sn65dp159-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

我打算将 SN65DP159RGZR 用作 DVI 均衡器和电缆驱动器。

我使用的 DVI 仅使用 D0和 CLK 通道,不是标准的。

我对 TI 的问题 是应该将什么连接到未使用的输入 D1、D2和输出 D1、D2。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用的输入和输出都可以保持悬空。

    谢谢

    David