This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:单端输入

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965234/tlv320adc3140-single-ended-input

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、

我想知道单端输入的输入引脚的基准电压。

(当信号不是输入时、ADC 的输入引脚电压是多少?)

未使用的输入引脚是什么?

(打开? P 和 N 都连接到 GND? C 耦合到 GND?)

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划对单端输入进行直流耦合?  如果您对输入信号进行交流耦合、则产品将正确偏置交流耦合电容器器件侧的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获得更直接的答案、内部偏置大约为1.45V。  未使用的模拟输入应保持悬空。