This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:USB Type-C 电缆支持 USB2.0 DRP

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS2041C, TPS2051C, TUSB320LAI, TPD6E05U06, TS5USBC41, TPD4S311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955275/tusb320-usb2-0-drp-support-with-usb-type-c-cable

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TPS2041CTPS2051CTPD6E05U06TS5USBC41TPD4S311

大家好、

我对 USB DPR 有疑问。

这里是 USB 的要求、我正在寻找适合它的最佳解决方案。
[要求]
USB 电缆:USB Type-C
USB 数据:USB2.0
DFP/UFP/DPR:DRP 支持
电源:在主机/DFP 期间提供5V/500mA 电源。 从器件/UFP 期间无接收器。

问题在这里
-下图是否能达到上述要求?
-根据 ID 引脚状态、处理器必须改变主机或从机的状态?
-下图是否有任何问题?
-是否有任何其他建议可满足上述要求?
-启动时的默认初始值为500mA、因此无需为 USB2.0 电流设置进行任何设置?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    上述方法可行、但 ID 应连接到 Vbus 电源开关 EN 引脚。 我建议在此应用中使用 I2C。 访问 TUSB320 I2C 寄存器将使处理器能够详细了解 USB-C 端口的情况、并允许处理器做出相应的响应。 这也为升级系统留下了一个途径。  

    否则、您将需要监控 ID 和 Vbus (直接在端口上或直接在 TUSB320 VBUS_DET 引脚上)、以便处理器能够区分 UFP 模式和断开(在 这两种情况下 ID 都为高电平)。 使用此方法、您将无法区分常规器件和调试附件。 如果 OUT3受到监控、则可以使用音频附件。  

    在 UFP 模式下、ID 引脚将保持高电平。 如果 Vbus 电源开关具有低电平有效 EN 引脚、则 Vbus 开关将在 UFP 模式下保持开路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    ID 引脚为开漏输出、因此 我应该将电源开关从 TPS2051C (高电平有效)更改为 TPS2041C (低电平有效)。

    关于 I2C、处理器应何时尝试读取 TUSB320 I2C 寄存器?

    我的理解是、当 ID 引脚变为低电平时、这意味着端口为拉电流(DFP)。
    因此、当处理器检测到 ID 引脚为低电平时、应尝试读取 I2C 寄存 器、然后从器件更改为主机。
    当 ID 引脚变为高电平时、反之亦然。

    如果有其他推荐方法、请告诉我。

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    处理器应监控 INT_N 而不是 ID 引脚。 当 Type-C 端口发生更改时、INT_N 将与处理器通信、以便可以读取 I2C。 ADDR 必须为 H 或 L 才能启用 I2C。   

    此外、我建议使用 TUSB320LAI 而不是 TUSB320。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    这是保护主题、因此我不确定您是合适的人、但我选择 TPD6E05U06作为 ESD 保护。

    是否有任何推荐的支持 CC1/2和 DP/DM ESD 保护的单芯片解决方案?
    是否有任何良好的保护器件支持小于6V 的 Vbus-CC 短路保护(最大 TUSB320LAI abso)、或如何保护 TUSB320LAI CC 引脚免受 Vbus-CC 短路的影响?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您将需要在 CC 和 SBU 上使用 TPD4S311等器件来短接 Vbus 外壳(最高20V)。 TS5USBC41可在 DP 和 DM 上用作 OVP 多路复用器。 我不是这些器件的专家、但您可以随时发布有关器件型号的新问题、相关人员应与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    CC 引脚上的 TPD4S311 OVP 典型值为6V ~ 6.2V 最大值。
    TUSB320LAI CCX Abso 最大值为6Vmax、因此6.2V > 6Vmax。

    在实际用例中、Vbus 不支持 PD、因此标称电压为5V、但我们必须保护 Vbus 和 CC 引脚免受任何高电压的影响、还是 ESD 保护足够了?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对于 CC 控制器应用、Vbus 应不高于~5V。 只有 PD 控制器可以提高 Vbus 电压。 在考虑不兼容的电源适配器或不兼容的 PD 应用时、可以在 Vbus 上看到"HOT" 20V 电压。 这就是需要20V 保护的地方。 当仅考虑 USB-C 兼容情况时、ESD 保护就足够了。

    此外、对于 TPD4S311、您还应参阅 C_CC1和 C_CC2 (连接器侧)引脚的绝对最大值范围、以了解正确的值。