This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159无 HDMI 输出

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959347/sn65dp159-sn65dp159-no-hdmi-output

器件型号:SN65DP159

大家好、

我们的客户使用 SNX5DP159 (48引脚)来实现 DP 转 HDMI。 现在、AUX_SRCP/AUX_SRCN 输入具有信号、而 SCL_SNK/SDA_SNK 没有信号输出。 请就此提供帮助?

调试情况如下:

硬件:通过 AUX 输入

软件:通过 I2C 初始化 DP159:

  (void) dp159_write (client、 0x09、 0x02);

    (void) dp159_write (client、 0x0B、 0x01);

    (void) dp159_write (client、 0x0C、 0xA0);

    (void) dp159_write (client、 0x0D、 0x00);

    (void) dp159_write (client、 0x0A、 0x3D);

3.寄存器:读取寄存器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是 DP 到 HDMI 还是 DP++到 HDMI? DP159只能支持 DP++到 HDMI。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个有源协议转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP++到 HDMI、仅需将 AUX_BRG_EN 设置为1?是否存在任何其他配置?

    AUX_BRG_EN:该字段使能 AUX 桥工作。这仅对48引脚有效
    封装。
    0–禁用 AUX 电桥
    1–AUX 电桥启用(默认)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     AUX 桥使能位是唯一需要设置为1的位。

    源是否支持 I2C-over-AUX?  

    您是否在输入侧交流耦合 AUX 并在 SDA_SNK 和 SCL_SNK 上具有2k 上拉电阻?

    谢谢

    David