This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001ZWS 的新封装版本是否与 EOL 封装 XIO2001ZGU 完全相同?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965277/xio2001-is-new-package-version-xio2001zws-completely-same-electric-characteristics-as-eol-package-xio2001zgu

器件型号:XIO2001

 大家好、

 我的一位客户将 XIO2001ZGU 用于其当前产品。

 TI 通知 XIO2001ZGU 将停产、XIO2001ZWS 将很快发布、而不是 ZGU 封装。

  客户 有以下问题。 请给我回复。

 问: 新的封装版本 XIO2001ZWS 的电气特性是否与 EOL 封装 XIO2001ZGU 完全相同?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    是的。 此封装已经过验证、符合所有数据表规格。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Nasser、

     感谢你的答复。

     这对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Nasser、

     下面我可以再问一个问题吗?

     问:ZWS 引脚分配是否与 ZGU 完全相同?

        是否   可以焊接 ZWS 封装版本而不 改变 PCB 脚型?

     请给我回复。

     谢谢 、此致、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    请注意、此停产通知是因为供应商正在停止使用此器件的基板材料。 新的 ZWS 封装引脚分配和封装尺寸完全相同。 请注意、ZWS 封装使用相同的 X 和 Y 尺寸、因此可以使用较旧的 ZGU 封装将其焊接到电路板上。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Nasser、

     感谢你的答复。

     我可以作为一个额外的问题向您提出以下客户问题吗?

     问:由于 ZGU 封装已停产、TI 是否有更新 XIO2001数据表的计划?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    当然。 发布此封装并更新数据表时。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Nasser、

     感谢您的回复!

     此致、

     Kazuya。