This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:原理图审阅

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959636/tusb8020b-schematic-review

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220

您好、E2E、

该团队能否帮助您将 TUSB8020 sch 作为附件进行查看?

这是我们第一次使用它。

e2e.ti.com/.../TUSB8020BIPHPR.pdf

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请参阅下面我的评论。  

    • 由于选择了 SMBus 模式、请记住、TUSB8020BI 将在 SMBus 管理器设置 CFG_ACTIVE 位之前不起作用。
    • 无源复位不需要 GRSTZ 上的上拉电阻器(GRSTz 不由外部信号驱动)。
    • 下游端口是否打算与 Type-C 连接器配合使用? 如果是、客户将需要 HD3SS3220等器件来连接 USB-C 连接器。
    • 上行端口连接是否与 USB 主机交流耦合? 如果是、交流耦合值是多少? 如果不是、请在 SSTX_UP 和 SSTR_UP 上放置100nF、以进行直接连接。  
    • 为什么客户在集线器上仅使用一个下行端口?
    • 建议在 VDD3P3上也包含一个10uF。  
    • 如果客户在下行端口上使用电源开关、 则 SMBus 管理器应启用 REG_5h (fullPwrMgmtz)、并通过 REG_5h (成组)启用每端口或成组模式。