This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:它是否可用于连接 HDMI 2.0输入作为 HDMI 重定时器?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960125/sn65dp159-could-it-be-used-to-connect-the-hdmi-2-0-input-as-an-hdmi-retimer

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

你(们)好

客户希望了解用作重定时器时、HDMI 2.0信号是否可以连接到 SN65DP159的输入端。 HDMI2.0信号来自 IT6265的输出。

在他们的旧项目中、客户使用 TMDS181作为 HDMI 重定时器、并使用 SN65DP159作为 DP 重定时器、他们想知道 SN65DP159是否可以用作 HDMI 重定时器来提高 IT6265输出的信号质量?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于 IT6265输出。 如果 IT6265输出是直流耦合 HDMI、则需要使用 TMDS181。 如果输出是交流耦合 HDMI 或 DP++、则需要使用 DP159作为 DP++转 HDMI 电平转换器和重定时器。

    谢谢

    David